This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195直流母线电容器

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296333/tida-00195-dc-bus-capacitor

主题中讨论的其他器件:TIDA-00195

您好!

TIDA-00195由直流电源供电。 我想通过桥式整流器使用三相400VAC。  

2.是否可以使用此公式将总线纹波电压保持在特定百分比以下?

例如

VbusRipple= I(BUS)/6*F(line)*C(BUS)=10A/6*50Hz*,0011F≈%5 600V 总线电压的纹波。

3.%5 (最大) 纹波总线电压对于可靠的感应电机应用是否合理?

4.如何计算直流母线电容器 RMS 纹波电流? 您能否给出一个考虑开关频率、总线纹波电压和总线电流的公式?

5.使用铝电解电容和薄膜电容(并联)共同实现高 RMS 纹波电流要求苛刻的应用是否合理?

例如 1000uf 铝电解 总线电容器足以保持低于所需的最大总线纹波电压。 但 RMS 纹波电流低于计算值。 那么、我可以使用  

低电容、高纹波电流薄膜电容器作为互补电容器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您就这些问题与我们联系。

    您的设计似乎是400V*1.732 *10A = 6928W 逆变器 ACIM 电机驱动。

    通常最大总线电压纹波为5%是可以确保感应电机可靠运行的、但它取决于具体的系统要求和电机特性等。

    根据直流母线电容器 RMS 纹波电流的准确假设、建议您使用仿真工具对其进行评估。 TINA (www.ti.com/.../TINA-TI 和 PSpice for TI (www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI)都 适合。  

     在一个应用中将铝电解和薄膜电容器一起使用(并联)是合理的并且被广泛采用。

    薄膜电容器的电容太小、无法占据很大一部分纹波电流。 添加更多 铝电解电容器或切换到相应的更高纹波分量。

    此致、

    杰罗姆·尚