您好、专家:
在数据表7.4.3中、如下所示:
GO 位的运行
GO 位是使 GO 信号生效的主要方式、将在 DRV2605L-Q1器件中触发。 为
GO 位的主要作用是启动波形序列发生器中波形标识符的回放
(寄存器0x04至0x0B)。 但是、GO 位也可以启动校准或诊断过程。
当使用 GO 位在内部触发模式下播放波形时、通过将0x01写入
寄存器0x0C。 在本例中、GO 位可以被视为触觉波形的软件触发器。 GO 位
保持高电平、直到触觉波形序列回放完成。 在期间清除 GO 位
波形回放可取消波形序列。 GO 位也可以通过外部触发器置位
触发器模式时。 寄存器0x0C 中的 GO 位反映外部触发器的状态。
因此、我想知道我能否在设置 GO 位后立即将标志设置为1、然后在循环中不时查询 GO 位、如果 GO 位为低电平且标志为1、 然后、这意味着波形回放完成、EN 引脚可被设定为低电平来进入低功耗模式、对吗?
谢谢
比尔