This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:电机无响应

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304585/mcf8316aevm-motor-has-no-response

器件型号:MCF8316AEVM

大家好、

 运行宠物时电机没有响应、您能帮助检查为什么会这样吗?

谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    尝试运行 MPET 时、nFAULT LED 是否亮起? 如果 nFAULT LED 亮起、我建议阅读 MCF8316A 调优指南的第3.6节。 如果在获取所提供的屏幕截图时 nFAULT LED 亮起、那么我建议具体使用第3.6.1节、因为 MPET_IPD 可能是发生的故障。

    此致、

    约书亚