This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:触觉反应器重型器件

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1305406/drv2605-haptic-reactor-heavy-device

器件型号:DRV2605

您好!

我的客户正在研究 DRV2605、它是否能够支持驱动以下触觉反应堆重型器件? 谢谢!

e2e.ti.com/.../product_5F00_spec_5F00_afr14a901b_5F00_zh_5F00_hans_5F00_49f862c1b8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 请在当天结束前收到回复。 谢谢你。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传动器的谐振频率为120Hz、而 DRV2605的 LRA 频率范围为125Hz - 300Hz。 我们的器件也并非专为具有如此大加速度(8G)的执行器而设计、因为即使谐振在器件范围内、BEMF 也可能太高、无法在此处实现自动谐振跟踪。 不过、该致动器应在开环模式下与该器件配合使用。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特