请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS 大家好、
使用 DRV8323RS 开发板进行的测试发现、三相下桥臂的栅极波形中存在斜坡。 当下部臂导通时、栅极电压高达20V、然后缓慢下降。
客户希望了解哪些配置或问题可能导致此案例? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用 DRV8323RS 开发板进行的测试发现、三相下桥臂的栅极波形中存在斜坡。 当下部臂导通时、栅极电压高达20V、然后缓慢下降。
客户希望了解哪些配置或问题可能导致此案例? 谢谢。
此致、
切里
您好、Cherry:
很抱歉由于年底/假日而造成的长时间延误。
您能否知道 EVM 的工作电压是多少? 在器件以6V、8V、10V 和12V 的电压运行时、您是否可以收集低侧和高侧栅极电压的波形? VGLS 的栅极驱动电流能力取决于电源电压 VM、并且看起来会下降至外部电容或 VGLS 内部调节的另一个内部因素。
驱动器的所有三个相位上是否都出现这种下降?
此致、
-约书亚