This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DALI 协议电源要求

Guru**** 1093020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314926/dali-protocol-power-requirement

尊敬的团队:  

我们正在计划将 MSP430微控制器用于 DALI 协议。 双调光器我们的要求是使用 FET 电路实现调光功能、输入电压为12V 到48V、输出电压为12V 到48V。 使用 DALI 协议的照明控制反馈和受控功能。  

我们需要以下更多信息。  

  1. DALI 引脚与 MCU 连接和电源要求
  2. DALI 协议支持交流电源检测、或者也支持直流
  3. 您是否有关于 MSP430的 DALI 支持的任何参考?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、此致

米斯蒂里·维沙尔