This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:适用于液体透镜的 DRV201驱动器

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201, DRV201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320419/drv201-drv201-driver-if-applicable-for-liquid-lens

器件型号:DRV201

您好!

我们有计划 使用 DRV201YFMR IC 来驱动液态透镜,任何人可以帮助我们吗?  

在这里,我已附上镜头要求,请您帮助我们在这个.

谢谢。

A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pooja、

    您使用液态透镜的工作电压是多少?  我在规格表上看到的是±1V、但这是非常低的、并想确认您不会在5V 或类似电压下运行。  

    您知道电流调节精度对于该应用是否重要吗?  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob  

    是的镜头工作电压为  ±1V、
    是的,同时调整电流将做自动对焦,电流调节在我们的情况下也很重要.

     它是否会 支持 DRV201 IC  ±Voltage?

    谢谢。

    A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pooja、

    遗憾的是、此部件仅在2.5V 至4.8V 的 VM 电源电压下工作。  此器件的更新版本 DRV201A 也是如此。  我们没有任何可在1.65V 以下运行的驱动器。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雅各布,

    只需清楚说明我上一个问题  
    我的问题是  
    该驱动器的支持输出电压是多少?[驱动器的输出]
    BCZ 透镜工作电压为  ±1V

    *我还有一个疑问,是否有可能在同一个 IC 中从单极转换为双极,
    DRV201是否支持双极功能,请确认我.

    请求您对此进行澄清。

    谢谢。

    A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pooja、

    否、该器件无法用于1V 透镜。  DRV201受电流控制、并针对音圈电机(VCM)的控制进行了基本定制。  VM 输入需要为2.5V 至4.8V、因此1V 将无法工作、它无法将输出电压调节至1V。   

    正确、它只是一个半桥驱动器、因此只能向一个方向施加电流。   

    此致、

    雅各布