主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1、DRV8145-Q1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Joaquim:
感谢您通过此论坛与我们联系。 根据电机规格、峰值电流可能为30.5A @ 10V。这是高扭矩 BDC 电机的典型值。 峰值电流出现在启动浪涌和电机失速期间。 另一个需要重点关注的方面是 BDC 电机的机械反向驱动、例如在尾门应用中、用户猛击门迫使电机产生电压(类似于发电机)、该电压将通过输出功率 MOSFET 体二极管传导至电源电压。
DRV8706H-Q1是一款具有外部 MOSFET 的栅极驱动器、适合在12V 电压下运行。 有一个具有 SPI 控制功能的 S 版本 DRV8706S-Q1、它具有更精细的诊断和关于器件状态的反馈。 我们还拥有完全集成的解决方案、例如 DRV8245-Q1、还可提供 H-硬件和 S/P-软件控制选项、请 访问 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8245-q1.pdf。对于更高的电流、您可以考虑使用2个 DRV8145-Q1选项 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8145-q1.pdf。 这些产品具有基于 Excel 的相关裸片热估算计算器、该计算器可从产品页面上下载、用于估算其是否会在电机的安全工作温度下运行。 https://www.ti.com/tool/download/SLVRBI3 和 https://www.ti.com/tool/download/SLVRBN2 。 这些器件适用于12V 操作。
我希望这对您有所帮助。 如果有进一步的问题、请告诉我们。
此致、Murugavel
您好 Murugavel:
感谢您的回答。 我还有一个问题。
在我们的设置中、我们将使用 一个 RTOS 模型、该模型可提供每1ms 在一个速度下运行一次的功率百分比。 此功率百分比(0V 至10V 的信号)将成为电机驱动器的输入、用于控制电机扭矩。 是否可以仅使用电路板的功率级? 我的意思是、是否可以将功率百分比(在0V 至10V 的一个电压信号中)发送到驱动板、并且板会将此值转换为12V 有刷直流电机的一个控制信号?
我已经看到有一些选项通过 MCU 使用 TI GUI 或在某些模型中通过 SPI 来控制电机、但具有模拟电压电平?
此致。
您好 Joaquim:
通过改变 PWM 输入的占空比来控制直流电机上的速度或有效电压、从而控制电桥、该电桥通常为~ 20kHz。 这是业界普遍采用的电子速度控制机制、因为使用这种方法可最大限度地减少输出级损耗。 因此、您需要一个转换器、例如 MCU、其 ADC 可接受0至10V 模拟电压输入、并将其转换为 PWM 输出的0至100%占空比、用于驱动电机驱动器、无论是 DRV8706H/S-Q1还是 DRV8245H/S-Q1。
在我们的 EVM 中、GUI 向板载 MCU 发送输入、板载 MCU 将滑块值转换为 PWM 占空比输出、以驱动 DRV 器件。
此致、Murugavel