This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:如何配置 drv8849的引脚以使电机旋转?

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326399/drv8849-how-to-configure-the-pins-of-drv8849-to-make-the-motor-rotate

器件型号:DRV8849

大家好、

客户使用 DRV8849驱动电机、OUT1A、OUT1B、OUT2A 和 OUT2B 输出控制电机。  

升起以下销:

enable1、ENABLE2、

NSLEEP

步骤1和步骤2  

MODE01和 MODE11

VREF1和 VREF2

但电机没有旋转、而且会一直变热。  他使用万用表测量输出为5V。  

如何配置 drv8849的引脚以使电机旋转?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我有关于设置的几个问题、以便进一步了解这个问题。  

    当这些引脚被提升为高电平时、它们是否都被设置为逻辑高电平(3.3V 或5V)?  

    用于电流调节的 VREF1和 VREF2电压是多少?

    STEPx 输入频率是多少?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当引脚提升为高电平时,它们是否都设置为逻辑高电平(3.3V 或5V)?  [/报价]

    它们 设为3.3V 高电平。

    电流调节的 VREF1和 VREF2电压是什么?

    VREF1和 VREF2为1.8V。

    什么是 STEPx 输入频率?

    客户发现只能将步骤1和步骤2两个引脚拉高或拉低。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    DRV8849集成了具有可调微步进的"分度器"。 该器件可配置为全步进至1/256微步进。

    在 STEP 输入的每个上升沿、分度器会移动到表中的下一个状态。 方向按照 DIR 引脚逻辑高电平进行显示。 如果 DIR 引脚为逻辑低电平、则顺序相反。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户是否 需要在软件中设置 STEP 和 DIR 的时序? 如何设置它?

    此致、Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    是的、需要外部微控制器来发送 STEP 脉冲。 我建议查看我们的 DRV8849EVM 、其中包含可用于评估目的的固件文件。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在、电机可以旋转、但会变得很热。 客户想知道如何解决?

    这是否意味着在特定模式下、fstep 的频率必须用以下公式计算?

    具体操作如下:

    电机1:

    MODE01下拉 MODE11禁用----- 将 MODE 配置为1/32

    enable1拉高 nSLEEP 拉高--打开电机

    根据数据表中的示例、STEP 的频率为5kHz。 此步骤使用 PWM 信号运行、频率为5kHz、占空比为50%。  

    最后、反复打开和关闭 PWM 信号。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    进频率 fstep 设置步进电机上的速度、微步进级别设置电机的微步进数。  如果应用需要特定的电机转速、则可使用所需的微步进来计算获取所述转速所需的频率、该频率将用于 STEP 引脚中的 PWM 信号。  

    此致!

    大卫