This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:发生失速时、SMPLTH 值是否会影响电机的实际电动势值?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330003/drv8711-does-smplth-value-impact-real-emf-value-of-moter-when-stall-occurs

器件型号:DRV8711

您好

  1.    我的帐户想知道当 STALL 寄存器中的位值(包括 SDTHR、SDCNT 和 VDIV)相同时、不同的 SMPLTH 值是否会影响电机的实际反电动势值?

2、是否有任何详细材料可以说明 DRV8711如何实现失速检测、包括 优先选择时序图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    SMPLTH 不影响电机的实际 BEMF 值。 它只是增加了采样时间、这将有助于降低噪声。 利用内部或外部失速检测的信息在数据表第23-25页提供。 没有其他材料可用。 我相信在 E2E 论坛上有很多关于这个主题的帖子。 谢谢。

    此致、Murugavel