This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243 SPI 版本、如何在仅将 SPI 用于桥接控制时配置引脚

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1332583/drv8243-q1-drv8243-spi-version-how-to-configure-pin-if-use-spi-for-bridge-control-only

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、

我想再次确认以下理解是否正确:

如果使用 SPI 版本来节省 I/O 资源、客户应将以下寄存器保留为默认值、IN 和 PH 引脚接地、DRVOFF 引脚连接到逻辑高电平、对吧?

谢谢

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    是的、这是正确的。 要启用驱动器、必须设置 B10以解锁 SPI_IN 寄存器、以便对寄存器中的位进行 SPI 控制。 对于 PH/EN 和 PWM 全桥、应通过 S_DRVOFF = 0来启用电桥。 对于独立半桥模式 S_DRVOFF = 0、用于启用第一个半桥、S_DRVOFF2 = 0、 用于启用 第二个 半桥。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel

    感谢您的确认。 您能否帮助确认我对硬件引脚连接的理解是否正确? PH 和 EN 引脚连接到地、DRVOFF 连接到逻辑高电平。

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    是的、我确认您刚才提到的硬件引脚连接以及我之前的回复。  

    此致、Murugavel