请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 MSP430F2617、
您好、TI 团队:
您能否帮助指导如何使用 TI USB2ANY 和 GUI 在我的设计 PCB 中控制 DRV8889-Q1?
测试环境:含有 DRV8889-Q1、USB2ANY 工具和 DRV8889-Q1EVM-GUI 的 PCB。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
您能否帮助指导如何使用 TI USB2ANY 和 GUI 在我的设计 PCB 中控制 DRV8889-Q1?
测试环境:含有 DRV8889-Q1、USB2ANY 工具和 DRV8889-Q1EVM-GUI 的 PCB。
您好、Jian:
DRV8889-Q1EVM-GUI 专为与 DRV8889-Q1EVM 配合使用而设计、该 DRV8889-Q1EVM 具有 FTDI USB 转 UART 器件和 MSP430F2617。 EVM 网页上提供了包含 CCS 项目的 MSP430F2617固件以供下载。 EVM GUI 不能与 USB2ANY 配合使用。
如果您希望使用 USB2ANY 读取和写入 DRV8889-Q1寄存器、则必须使用 USB2ANY GUI 工具并使用 USB2ANY SPI 访问 DRV SPI 端口、并以器件数据表中所述的格式执行写入和读取操作。
此致、Murugavel