This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:使用 TI USB2ANY 和 GUI 控制 DRV888-Q1

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, USB2ANY, MSP430F2617, DRV8889-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1334325/drv8889-q1-control-the-drv888-q1-with-ti-usb2any-and-gui

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANYMSP430F2617

您好、TI 团队:

您能否帮助指导如何使用 TI USB2ANY 和 GUI 在我的设计 PCB 中控制 DRV8889-Q1?

测试环境:含有 DRV8889-Q1、USB2ANY 工具和 DRV8889-Q1EVM-GUI 的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    DRV8889-Q1EVM-GUI 专为与 DRV8889-Q1EVM 配合使用而设计、该 DRV8889-Q1EVM 具有 FTDI USB 转 UART 器件和 MSP430F2617。 EVM 网页上提供了包含 CCS 项目的 MSP430F2617固件以供下载。  EVM GUI 不能与 USB2ANY 配合使用。   

    如果您希望使用 USB2ANY 读取和写入 DRV8889-Q1寄存器、则必须使用 USB2ANY GUI 工具并使用 USB2ANY SPI 访问 DRV SPI 端口、并以器件数据表中所述的格式执行写入和读取操作。

    此致、Murugavel