This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:如何连接到1-2相步进电机?

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8899-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336637/drv8889-q1-how-to-connect-to-1-2-phases-stepper-motor

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8899-Q1

您好  

 如何连接到1-2相步进电机? 电机规格如下所示。 谢谢!

e2e.ti.com/.../2_5F00_Q24BJ48_2D00_XXXXW_5F00_0_5F00_0_2D00_00WX_2D00_1_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    您与我们共享的电机是单极步进电机。 这是5线类型、不能很好地与双极步进驱动器配合使用。 DRV8889-Q1是一款双极步进驱动器。 您是否需要适用于此电机的符合汽车标准的器件?  

    请参阅此应用手册《如何使用 DRV8xxx 驱动单极步进电机  》https://www.ti.com/lit/an/sloa312/sloa312.pdf。  

    您可以忽略该电机的引脚3并将其保持未连接状态。 将1和5连接到 AOUT1和 AOUT2、并将2和4连接到 DRV8889-Q1或任何其他双极步进驱动器的 BOUT1和 BOUT2。 在此连接到 DRV8889-Q1之后、只应使用全步进模式。 不支持其他微步进模式。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    是的、需要 Q 级。 您会建议使用哪种器件来驱动此电机? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    请查看应用手册。 正如我提到过的、如果您使用 DRV8899-Q1进行驱动(DRV8889-Q1可能会超限)、则只能在全步进模式下使用。 EVM 可用于评估。

    此致、Murugavel