This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:内部散热焊盘连接

Guru**** 1185900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342808/drv8245-q1-internal-thermal-pad-connection

器件型号:DRV8245-Q1

您好!

我知道 DRV8245上的散热焊盘是我们的 PowerPAD 设计、并且见过有关推荐布局的 PowerPAD 文档。 这意味着建议将 PowerPAD 连接到 PCB 上的散热器、也可以是 GND。  

不过,我想澄清一下,IC 中的 PowrPad 是默认为浮动网,还是默认为内部连接至 GND?  

我在此主题中看到、在 DRV8244中、它连接到也在内部连接到 GND 的基板、请确认 DRV8245是否相同: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1119433/drv8244-q1-is-thermal-pad-connected-to-gnd-internally-can-it-be-connected-to-any-potential?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv824%25252525252525252520thermal%25252525252525252520pad# 

谢谢。  

阿尔贝托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alberto、

    是的、可以确认 DRV8245是相同的。  PowerPAD 在内部连接至 GND、因此只应连接至 GND。

    此致!

    雅各布