This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:可以连接多少个 LCS?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344674/ulc1001-drv290xevm-how-many-lcs-can-connect

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001

您好

可以将多少 LCS 系统与一个 ULC1001-DRV290XEVM 连接?

谢谢!此致!

马迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ULC 系统 ULC1001-DRV290XEVM 一次只能使用一个 LCS。 这是因为 ULC1001器件 从 LCS 中获取 IV 检测数据来准确运行其算法。 如果连接了多个 LCS、则该数据并不准确。

    此致、
    悉尼诺斯卡特