This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:最大 PWM 频率

Guru**** 1182580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1, DRV8874-Q1, DRV8874
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346872/drv8242-q1-maximum-pwm-frequency

器件型号:DRV8242-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8874-Q1DRV8874

团队、您好!  
客户希望从 DRV8874-Q1更改为推荐的新 DRV8242-Q1。  

较大的差异是指定的最大 PWM 频率:

DRV8874 - PWM 频率高达100kHz

DRV8242 -仅指定最高25kHz 的频率!

有任何关于如何实现100kHz 的建议?

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    感谢您的提问。 遗憾的是、DRV8242-Q1最大 PWM 频率被限制在25KHz 以下。 该限制来自电荷泵功能。 两个 DRV 都有内部电荷泵、用于驱动高侧 FET。 增加 PWM 频率需要电荷泵上有更大的负载电流。  

    DRV8874Q1的设计速率高达100KHz、但不是 DRV8242-Q1。

    此致

    森田真也