This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:8个半桥的不同电源

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348066/drv8718-q1-different-power-supply-for-8-half-bridge

器件型号:DRV8718-Q1

您好专家

众所周知、DRV8718总共有8个半桥控制器。 如果客户希望使用不同的电源轨为不同的半桥外部 MOS 供电、可以吗? 以及如何处理漏极引脚和不同电源轨之间的连接?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 基本上、DRV8718-Q1设计为针对所有8通道 HB (半桥)、PVDD 和 DRAIN 引脚使用相同的电压电平。

    漏极引脚连接对于高侧 FET 的 VDS 过流保护非常重要。 如果 DRAIN 引脚未连接到与 FET DRAIN 的电压电平相同的电平、则 VDS 过流检测不会正常工作。

    在一些客户的用例中、我发现每个 Hb 由于布线等原因具有略微不同的电源轨电压(例如0.1V)。 之后、可以通过调整每个 VDS_LVL 电平来持久耐用。 但是、基本上 PVDD 和每个 HB 的电源应具有相同或相似的电压。  

    此致

    森田真也