This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:在 EN 周期期间复位 SPI 配置寄存器

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350186/drv3245q-q1-spi-configuration-register-reset-during-en-cycle

器件型号:DRV3245Q-Q1

您好!

如果 SPI 配置寄存器在 EN 周期内被复位、我无法在组件的数据表中找到任何信息。

示例:

  • 器件已通电并配置
  • EN 设置为 true
    • 寄存器已正确设置
  • EN 设置为 false
  • EN 设置为 true
    • 将会复位寄存器吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamas,

    根据数据表、当 EN 设置为低电平时、器件处于睡眠模式:

    AVDD 和 DVDD 稳压器由 EN 信号控制、一旦将其设置为低电平、稳压器就会关断、器件寄存器映射恢复为默认值。 在 EN 再次变为高电平后、需要通过 SPI 对器件进行重新编程。

    这里的 EN 信号的时序是多少? 您能否与大家分享此信号的时间是高电平还是低电平?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    非常感谢您的快速反馈!

    在我们的应用中、我们将 EN 信号设置为低电平~20ms、然后它再次变为高电平。 我们进行了一些测试、并且我们已经看到、即使在1ms 低-高 EN 周期时、寄存器也会被复位。

    不管怎样、您的解释是 清楚的、 现在我们有了对这种行为的解释。

    再次感谢!

    此致!
    塔马斯