This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:原理图审阅

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394418/mcf8329a-schematic-review

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助回顾一下原理图并发表一些意见吗? 谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    请允许我留出一些时间来审阅该原理图。 我的目标是最迟在7月7日前与您联系并提供我的意见。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    您能帮助提供一些意见吗? 谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    以下是 在审阅 原理图后我的评论:

    1. 请在 AVDD 和 AGND 之间连接一个1uF 电容器。
    2.  PVCC 和 PMOT 是不同的电压电平还是不同的电压源?  MCF8329A 的 PVDD 和电机的电源电压应相同。

    除了这些注释、原理图看起来很好!

    此致、

    约书亚