“线程:MSP-FET, 测试”中讨论的其它部件
您好,
在 XT2上具有16M OSC (未使用 XT1)的 F5637/5638设备上,我正在使用 USB BSL 进行固件升级。 由于 XT2不是以4/SLAA452第6.1节的速率运行,因此似乎出厂默认的 BSL 不可用,我必须根据 SLAA452修改24年8月12日 程序
我下载了 MSP430BSL_1_02_00_01软件包,但没有找到 F563x 器件的参考示例。 我在 IAR v6.4中采用了 IAR_v6/ MSP430F552x_USB 示例,并修改了定义的参赛者, 并在 BSL_Device_File.h 中包括了挡板,如下所示
也修改了项目选项
完成组合后,我收到了如下7条警告,然后 通过 JTAG 通过 MSP_FET 下载到设备。
之后,我的应用程序将 USB 作为 CDC 设备启用,并希望通过 USB 命令调用 BSL,我的代码就是这样
然后通过 JTAG 使用 MSP_FET 组合并下载到设备上。
当设备运行并接收到字符串"BSL"时,CDC 连接断开,但在设备管理器中仍可以看到虚拟 COM 端口,并且在 Windows 中未检测到 hid 设备。
如果我有什么做了值得崇拜的事情,或者我错过了什么,有人能帮我看我的事情吗?
谢谢,
TL