请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 大家好,团队
它是否有一些函数来计算 msp430r5994的起点的工作时间?
最佳
高升
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
它是否有一些函数来计算 msp430r5994的起点的工作时间?
最佳
高升
高升,
不幸的是,MSP430FR5994 MCU 中没有“内置”功能。 但是,在 SW 中使用任意多个计时器可以轻松完成此操作。
这里 的[LINK] 是一个非常简单的示例,显示了如何使用计时器。 我在这里做了一些修改,以向您展示如何使用中断每秒更新一次计数器。 如果需要,它甚至会切换 IO 针脚,以便您可以使用示波器或逻辑探头进行监控。
如果需要不同的更新速率,请更改计时器 TA0CCR0寄存器值的周期。 例如,如果要计算0.1秒的数字,则将 TA0CCR0值更改为(32768/10)。
int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT // Configure GPIO P1DIR |= BIT0; P1OUT |= BIT0; // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate // previously configured port settings PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; long seconds_counter = 0; TA0CCTL0 = CCIE; // TACCR0 interrupt enabled TA0CCR0 = 32768; // Using ACLK @ 32768KHz, generate interrupt every 1 second TA0CTL = TASSEL__ACLK | MC__UP; // ACLK, UP mode __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt __no_operation(); // For debugger } // Timer0_A0 interrupt service routine #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer0_A0_ISR (void) #elif defined(__GNUC__) void __attribute__ ((interrupt(TIMER0_A0_VECTOR))) Timer0_A0_ISR (void) #else #error Compiler not supported! #endif { P1OUT ^= BIT0; seconds_counter++; }
这是否有助于回答您的问题?