This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047:选择更高增益时,直流偏移电压过高

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073639/msp430fr6047-evm430-fr6047-dc-offset-voltage-is-to-high-when-a-higher-gain-is-selected

部件号:MSP430FR6047
“线程”中讨论的其它部件:EVM430-FR6047

您好,

我们正在 使用 EVM430-FR6047评估板进行商业传感器和自制传感器的实验。

使用自制传感器的接收信号幅值约为商用探头幅值的60%。 为此,我们必须增加自制探针的增益。

现在的问题是,DC 偏移量高于预期。

“ACD 捕获(超声波感测设计中心)”中的信号形式  与商用探头的信号形式相当相似,但 DC 偏移量较高。 该测量仅适用于商用探头。

是否有办法影响接收信号的直流电平?

此致,Stefan Beetschen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    与您的另一篇文章一样,我将与我们的 USS 团队联系以寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    我仍在等待我们的 USS 团队的反馈。