This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 配置软件更新参数问题

Guru**** 2538070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073213/msp430fr6043-uss-configuration-software-update-parameters-issue

部件号:MSP430FR6043

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

IAR 程序版本:UltricGasFR6043_02_30_00_01

上部计算机软件版本:超声波感测设计中心版本02_30_00_03

标题文件是从配置软件生成的,复制到工程,并写入到演示板中,获得的偏移量太大,稳定性也不好。 偏移约为600~1500us。

但是,从上层计算机执行“请求更新 ”后,偏移量更改变得很小,并且稳定,大约为-40 ps 至200 ps。

执行“请求更新”与将标题文件直接写入项目有何区别?

请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    实际上  ,“请求更新”和“创建标头”之间没有什么区别,但在更改标头文件时,必须再次进行堆叠。

    请求更新命令将参数发送给 MCU,MCU 将这些参数存储到 FRAM 中,这些更改  将立即生效。  

    由于这些数据存储在 FRAM 中,因此在电源关闭后这些数据仍然有效。

    谢谢!

    此致

    约翰逊