This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:持久性属性导致代码大小显著增加

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074749/msp430fr6043-persistent-attribute-causes-the-code-size-to-increase-dramatically

部件号:MSP430FR6043

你(们)好

当我尝试使变量持久化时,代码大小增加大约1000字节。  

在 FRAM 有832个空闲字节之前,以及在无法分配的294个字节之后。

我尝试使持久性的变量显示在“记事分配”视图中,大小为26字节。

有人曾经经历过类似的事情吗?

此致

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此变量多久被引用一次? 在 RAM 中,16位地址已足够,但具有持久性属性的上部 FRAM 是一个选项,可能导致使用20位地址。 我看不出这会增加1K,但如果它强制一个大型数据模型影响所有数据访问,它可能会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    持久性变量在 TI.Persistent 部分中使用 FRAM,同时使用.text。 链接器似乎将此段(和其他部分)对齐/扩展到1K MPU 边界(观看.cinit 在.map 文件中的移动)

    通常我会建议将变量放入.infoX 句段之一,但我在 FR6043中看不到这些。