对于我的应用程序,我需要能够在随机时间读取 TimerB 计数器值,然后从“现在”安排一个计时器比较时间事件50US,其中“现在”是当前计时器计数器值。
但是,在 UG 中,我看到了这条注释。

我已经阅读过这张笔记很多次了,因为我从未遇到过任何其他微生物的注释。
本注释是否为实数? 这种行为在 MSP430微处理器中是典型的吗?
我真的需要停止计时器才能获得准确的读数吗? 如果此计时器正在发生其他关键计时事件,该怎么办? 我不能只是停止计时器,这样我就可以得到一个读数。
是否没有与计时器电路相关的捕获或同步机制,以便微控制器可以在飞行中获得有效的读数? 那么,外部计时器捕获事件的工作原理是什么?
我知道有很多问题。 但这对我来说是无法想象的。 根据微计时器和计时器的相对速度,有人可能会期望计时器值为勾号,但这与“不可预测”不同。
谢谢。