This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:使用 JTAG 和 UART 端口

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1083516/msp430fr2522-using-jtag-and-uart-port

部件号:MSP430FR2522
“线程:测试”中讨论的其它部件

你(们)好

我希望将此处理器用于需要 UART 的项目,因为设备上的2个 UART 与乙醚外部晶体或 JTAG 连接共享,我必须通过乙醚运行来自 DCO 的 UART 波特率发生器(理想的波特率为115200) 因此,我可以使用 UART 或共享 UART 和 JTAG 连接。

我更喜欢使用外部晶体,这意味着共享 UART 和 JTAG 端口,当调试时,这意味着我无法调试 UART 时如何操作?

如果有任何建议,我们将不胜感激。

谢谢

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBW 应仅在目标设备上使用测试和重置引脚,所有 TI LP 都基于 EZ-FET SBW 接口。

    我看不到在 FRAM 设备上使用全 JTAG 连接的任何意义。

    即使 FR2xx 目标设备被不稳定的固件或 JTAG 保险丝锁定,SBW 也可以完全恢复(大量擦除到出厂状态)。