This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:ADC "启用转换"和"开始转换"之间的差异

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089111/msp430fr5994-difference-between-adc-enable-conversion-and-start-conversion

部件号:MSP430FR5994

在用户手册的第894页中,我们获得了有关ADC操作的以下信息。

启用转换和开始转换有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar:

    问得好。  您可以将ADC12ENC视为控制是否可以开始转换的门控。  如果ADC12ENC为=0,则不能开始转换。

    有两种方法可触发转换。  一是通过软件设置ADC12SC位。  如数据表所示,您可以同时设置ACD12ENC和ADC12SC。 另一种方法使用来自其它MSP430外设之一的触发信号,如表中所示。  您需要查看数据表以了解哪些数据表适用于FR5994。