请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2355 同一波特率有多种配置。 例如,我可以使用错误百分比较大的ACLK (32.768kHz)或使用SMCLK (1MHz)进行过采样,以生成9600波特。 我是否应该盲目地选择 可使Tx/Rx错误百分比最小的设置,或者是否应该 考虑其他因素? 对于样品,使用SMCLK进行过采样是否会使整体功耗恶化,即使它会改善错误?
谢谢!
MSP430FR2x系列用户指南-第589页-表22-5