This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-F2013:示例代码

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088832/ez430-f2013-example-code

部件号:eZ430-F2013
主题中讨论的其他部件:MSP430F2013

大家好,

此查询是另一个线索的延续。 我们的客户认为,

感谢您的帮助,我正在搜索用于在MSP430F2xx上将数据从SD16MEMO传输到USI的示例代码,但我还没有成功,因此请您在此处向我指出一个示例。

这是我在搜索一些示例和其他成员的查询请求时能够拼到一起的代码

e2e.ti.com/.../First.c

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    所有 可用的MSP430F2013代码示例 均位于以下位置: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIVVlhcp6gbR6Qc7bOdQlA__IOGqZri__LATEST 。

    一般而言,我建议将ADC结果存储在数组中,一旦达到结果阈值,就通过USI发送它们。  

    附注:我不建议使用此EVM,因为它不再受支持;因此,您可能会在其它线程中遇到一些连接问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的建议。 我们的客户认为,

    感谢资源浏览器,我已将SD16和USI代码拼接在一起。 我猜SD16 ADC工作正常(我观察到CCS上有断点的值)。 我已决定使用Arduino (因为它是一个更便宜的选项,而且我已经有了它)进行数据采集。 但我认为我没有正确设置SPI以获取数据(我已经尝试更改波特率(如果这很重要)))。 我将代码附加到此邮件中,请您指出错误(如有可能,提供建议)。

    我提供了指向我的Github文件的链接,因为无法将其作为片段或任何其他附件上传

    github.com/.../SD16_USI.txt

    如果在代码和问题中犯了愚蠢的错误,很抱歉。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    对于SPI故障排除,I将再次查看上述TI REX链接中特定于SPI的USI代码示例,以及以下资源。

    MSP430 MCU上常见eUSCI和USCI串行通信问题的解决方案 (尽管是针对(e)USCI编写的,一般SPI问题和调试适用)。  

    MSP Academy - SPI

    TI MCU精密实验室 - SPI基础