This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:最大中断切换频率

Guru**** 2534980 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576083/msp432p401r-maximum-interrupt-toggle-frequency

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP432WARE

您好,

我正在尝试设置一个计时器,它使用中断将多个信号发送到不同的设备,以高达10MHz的频率切换。 我在MSP432WARE驱动程序库中使用示例代码cs_hfxt_start.c,但 Systick_Handler(void)中断函数在大约400kHz (在 MAP_Systick_setPeriod(60)处)达到最大值,低于60不会提高中断速度。 是否有其他解决方案可替代当前的解决方案? 我是否可以将hfxt晶体更改为更快的晶体,或者是否有其他方法以更快的速率触发中断?

同时,我也在尝试从不同的设备接收频率不高达10MHz的时钟信号。 在10MHz的GPIO输入中断下,我是否能够实现此目的?

谢谢!

Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria XIE 说:
    使用中断时以高达10MHz频率切换的计时器[/QUOT]

    这在48MHz CPU上是不可能的。 每个中断的4.8 CPU周期甚至不足以保存CPU状态。

    Maria XIE 说:
    同样,我也在尝试从其它设备接收频率高达10MHz的未知时钟信号。 在10MHz的GPIO输入中断下,我是否能够做到这一点?[/QUOT]

    要处理10MHz信号输入或输出,应使用定时器等外围设备