请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2313 大家好,
我的客户希望使用SPI生成一个8个脉冲链,频率为1MHz (通过SPI发送一个字节)。 他们打算将DCO设置为1MHz并将UxBR配置为'1'(除以1)以获得1MHz的SPI速度。
但是,用户指南指出:如果UxBR < 2,则会发生不可预测的19.3 操作 (第SPI.5章)。
有没有办法知道到底发生了什么? SPI字节无关紧要,需要8个1MHz脉冲。
提前感谢!