This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:哪个寄存器显示timerA输出状态?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572372/msp430f5659-what-register-shows-timera-output-state

部件号:MSP430F5659

这实际上是一个欺骗问题… 我知道它在哪里显示,但我找不到它在文档中的什么地方...

计时器A输出,在我的情况下使用CCR4。  古老的代码曾经-现在-检查P1IN以观察OUT4信号的状态。

P1DIR.5 = P1SEL.5=1,无液晶屏内容

在哪里可以找到*注册*要观察的文档?  P1的原理图没有让我清楚这是如何发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的问题,我的第一个想法是关于输出位,但这只是在使用OUTMOD_0时将输出设置为高或低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有趣 因此,您说您知道(假定为TAxCCTLn寄存器)有一个比较器*当前*输出状态与比较器的CBOUT位相同的位,只是想澄清它在何处被记录或证明它不是(已记录:)? 计时器IV寄存器不计数,因为它的位是闩锁-它们不显示比较器匹配的*当前*状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的;P1IN位正确地遵循输出(从图17-1结构图中取出),我询问是因为我找不到它的记录位置; 守则的原作者发现或知道了它,并利用了它,我想能够理解并向那些跟我走的人解释。