This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F447:I2C接口设计

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F447
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621643/msp430f447-i2c-interface-design

部件号:MSP430F447

你(们)好  

我计划将I2C EEPROM连接到微控制器 msp430f447。我想知道如何设计原理图。因为我在引脚细节中没有找到SDA,SCL引脚,但数据表显示您可以将I2C设备连接到该处理器。

谨致问候

塞蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SENTHIL,

    感谢您询问产品页面在此处显示故障。 要点是F447设备实施了USART模块,而不是USCI模块。 因此,它支持UART和SPI模式,但不支持I2C。

    例如,F4794具有USCI模块并支持I2C。

    我已经联系TI的相应人员来更正此问题。 很抱歉混淆了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复