This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5435A:在BRCLK中设置25MHz时,是否可以获得典型的波特率和错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616067/compiler-msp430f5435a-is-it-possible-to-get-typical-baud-rates-and-errors-when-i-set-25mhz-in-brclk

部件号:MSP430F5435A

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,我现在尝试检查UART中的错误,因为我的UART 1中有时存在问题  

我希望知道 在  系统时钟中设置25MHz和 在UART中设置11.52万波特率时最大TX错误和RX错误

下面是我的设置  

系统时钟

-763 x 3.2768万=25001984</s>2500.1984万

UART设置

- UCA1BRW = 217  

- UCA1MCTL = UCBRS_0;

 763x3.2768万/217 = 11.5216万.51612903225806451612903226</xmt-block>51612903225806451612903226  

  http://www.ti.com/lit/ug/slau410e/slau410e.pdf

 1.3 13典型波特率和错误(此信息仅限于 20MHz)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 USCI UART计算器

    不管怎样,这些计算假定时钟是准确的。 但是,当使用DCO时,调制器在相邻频率之间切换并引入抖动。 如果要将这些附加错误降到最低,则应使用波特率晶体并直接从XT2派生SMCLK。