This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A模具修订版H的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631233/msp430f5438a-msp430f5438a-difference-of-die-revf-rev-h

部件号:MSP430F5438A

您好,

我想听到这种不同。

MSP430F5438A模具修订版F和修订版H?

似乎没有区别。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masashi:

    请查看以下相关E2E帖子:

    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../

    勘误表文档中记录了修订版之间的所有功能差异。  在这种情况下,修订字母的更改可能来自此特定零件的FAB更改。 换言之,F版与H版之间的唯一区别可能是它们是在不同的地方制造的。 这两个版本都符合数据表中的规格,但与往常一样,从FAB到FAB,批次到批次,以及芯片到芯片的工艺流程也会有所不同。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan San, 

    感谢您的响应。


    这是另一个问题。

    ①修订版H和修订版F是不同的工厂,但制造流程是 是否相同? ②版本H和版本F的设计数据是否相同? 如果设计数据不同,则是哪个模块 是否不同? ④您能否购买Rev.H?

    此致, 
    Masa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masa:

    1,是一样的
    2.设计上没有差异。
    3.订购专用器件版本时没有流程。 但既然两者都是一样的,就没有必要了。

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas San,

    感谢您的响应。

    你好。

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucus San

    我还有一个问题。

    1,版本G是否继续生产?

    2,修订版变为EOL时是否会发出通知?

    我的客户只能使用版本F或版本H

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masa:

    版本G不再生产。 由于字母的开头大约是同一时间,因此很难理解,但F的设计比G更新,而且自2012/2013年2013年以来一直在使用。 如果今天订购,则客户将只能获得修订版F/H,TI不想继续提供包含更多勘误表的修订版。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan San,

    好久不见,你好。

    我对MSP430F5438AIPZ有疑问。

    虽然没有必要指定模具RevF或H,

    您能否指定模具版本并发货?

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须与销售代表讨论此事,但我认为除非在特殊情况下,否则不能批准此请求。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan San,

    感谢您的回复。

    我明白你的意思。

    此致。

    Masa.