主题中讨论的其他部件:Tida-0.0343万
您好,
我有疑问。
在Captivate技术指南的通用布局注意事项一章中,提到了以下陈述。
为确保手指感应的电容相对于寄生电容较大,寄生电容(C_寄 生电容,C_TRACE和C_FACAT)总范围应为10 pF至20 pF (变化至少为5 % 变化)。
根据此描述,由于TX和RX需要两个电极,我们认为寄生电容应为20至40 pF,但我的理解是否正确?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有疑问。
在Captivate技术指南的通用布局注意事项一章中,提到了以下陈述。
为确保手指感应的电容相对于寄生电容较大,寄生电容(C_寄 生电容,C_TRACE和C_FACAT)总范围应为10 pF至20 pF (变化至少为5 % 变化)。
根据此描述,由于TX和RX需要两个电极,我们认为寄生电容应为20至40 pF,但我的理解是否正确?
此致,
您好,Ryan:
感谢您的回复。
我还有5个问题。
1.在自容量系统中,为什么总寄生电容应为10至20 pF?
如果C_touch为1pF,则是因为如果变更量要求至少为5 % ,则我们认为任何低至20pF的值都是可以接受的。
为什么我需要10 pF或更高的寄生电容?
2.在互电容法中,寄生电容应在多大值范围内?
虽然自电容法的寄生电容规定为10至20 pF,但我们不知道有多少相互电容
应完成能力建设。
"倾倒"一章中的" 25 % 填充舱口"的目的是什么,使其成为25 % ?
GND线的节距是多少?它有多宽?
4.关于LEDs/LED背光一章,如果LED位于相互容量的中心,则假定存在哪种问题
在板的正面,而不是背面键入按钮电极?
如果我想使用20 mm 覆盖实现相互电容方法的触摸按钮,如果TX和之间的距离
电极的Rx,如下图中10 mm 所示,是否可以感应?
此致,
Uchida-k
您好,Ryan:
感谢您的回复。
在相互容量方法中,我们认为您可以在距离TX和RX之间的距离更远的地方使用较厚的覆盖层进行触摸。 我的理解是否正确?
这是什么折让?
正面LED会干扰放置在电极顶部的覆盖层。 平面印刷电路板是用户交互的理想选择。
->将LED置于背面的优点是只有PCB会变成平面?
您是否会告诉我将LED置于前面是否有另一个缺点?
如果使用厚20 mm 覆盖,您很难从该设计中感应到任何电容性交互作用。
->使用相互容量方法和20 mm 覆盖图时,哪种布局更好?
我应该如何在之前从附加的布局中修复它?
很抱歉有很多问题。
此致,
您好,Ryan:
感谢您的回复。
如果Rx和Tx电极在厚覆层设计上过于靠近,则极少的射野会穿透到覆层顶部。 但是,如果距离太远,它们将无法正确连接,从而导致传感器无效。 自电容是长距离感应的最佳方法。
->在Captivate技术指南中描述了Tx和Rx之间的距离,因为它必须是覆盖层厚度的一半。
如果使用相互电容法,我可以增加Tx和Rx之间的距离多少mm?
或者,覆盖层厚度最多可使用多少mm?
我不知道前置LED的任何其他缺点。 没有附加的布局,但是您不应该期望一个具有20 mm 覆盖的成功的相互电容式解决方案,只需查看设计指南->最佳实践->机械->覆盖中的图5。
->在我的应用程序中,我想创建一个使用20 mm 覆盖的触摸按钮,它不会因潮湿而出现故障。
是否可以使用下面的布局实现? 如果答案为否,我们如何更换TX和RX的电极?
还是不可能接触到具有20 mm 覆盖的相互电容系统?
此致,