请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
您好,我必须使 此伺服与MSP430配合使用,以使用板载按钮启动和停止,同时点亮红色LED以显示停止,并点亮绿色以显示启动。 我启动代码,但在中断中不断出现错误。 有人能告诉你什么错了吗
此处是代码
#include<MSP430-h> int cn; int main (void)(#include<MSP430-h>内部客户端;内部主
{ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR &=~BIT3;P1REN || BIT3;
P1OUT || BIT3;
P1DIR || BIT0 + BIT6;
P1OUT || BIT6;
P1OUT &=~BIT0;P1DIR || BIT2;
P1SEL || BIIT2;P1SEL2 &=~BIIT2;P1DIR || BIIT2;
P1SEL || BIT2;P1SEL2 &=~BIT2;
TA0CTL = MC_1 + Tassel_2;
TA0CCTL1 = OUTMOD_6;
TA0CCR0 = 2万;
TA0CCR1 = 2000;TA1CTL = MC_1 + Tassel_2;
TA1CCTL0 = CCIE;
TA1CCR0 = 3000;P1IE |= BIT3;
P1IES |= BIT3;
P1IFG = 0;
_enable_interrupts();
而(1){
}
}#pragma vector = Port1_vector __interrupt void Port_1 (void)
{ TA0CTL ^= MC_1;P1OUT ^= BIT0 + BIT6;P1IFG &=~BIT3;
}#pragma vector = Timer1_A0_vector __interrupt void Timer1_A0_ISR(void)
{
CNT++;
IF (cnt == 500)
{ TA0CCR1 =650;
}
IF (cnt == 1000)
{ TA0CCR1 =3000;cnt =0;}
}