请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:MSP430FR2311, ENERGIA, MSP-EXP430FR2311我们是否可以将MSP430FR2311启动板添加到Energia IDE中。我在主板管理器中找不到该主板。有人能帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是否可以将MSP430FR2311启动板添加到Energia IDE中。我在主板管理器中找不到该主板。有人能帮我吗?
MSP430FR2311在Energia中可用,但隐藏。 原因是FR2311的内存非常少。 借助4K FRAM/1K SRAM,您将能够运行的最多是串行+ Blinky系列。
您可以自行承担启用风险。 为了设定正确的期望,如果事情不能奏效/内存不足,我将无法为您提供支持。
启用支持。 通过Energia的主板管理器安装最新的内核。
在以下位置编辑板文件boards.txt,并取消MSP430FR2311 部分的注释。