This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5438A:ADC配置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638796/rtos-msp430f5438a-adc-configuration

部件号:MSP430F5438A

工具/软件:TI-RTOS

TI RTOS示例代码未提及ADC驱动程序。

在多线程环境中如何使用ADC,是否还有其他资源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅此非常相似的主题以获取有关此主题的一些信息: e2e.ti.com/.../47.9569万

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Nathan,我将按照帖子中的说明开始配置。

    出于好奇,上述对话发生在2015年。 仍然没有人在这里配置了具有MSP430s的ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不认为有计划在TIRTOS中显示ADC驱动程序,尽管似乎有计划提供将裸机代码迁移到TIRTOS的通用指南。 我要说的是,尽管有兴趣。 感谢您的反馈。

    此致,
    Nathan