请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件:MSP-TS430PN80USB, MSP-FET, MSP-TS430RGC64USB
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
1)我想检查是否可以在同一设计中为MSP430支持JTAG和SBW接口设计调试接口(基于F5529 MCU)?
2)我是否应该担心1nF电容器? 我是否应该用 2.2nF替换它? (请注意,我们选择了1nF,参考MSP430F5529LP)
3)在JTAG/SBW接口示意图下方,我们希望我们的板支持 JTAG调试和SBW调试,您有意见吗?
4)我们知道TI提供了用于JTAG调试的MSP430FET工具。我想检查TI是否还提供SBW 工具?
此致,
海鸥。