主题中讨论的其他部件: MSP-Gang, MSP-FET430UIF, MSP-FET, MSP-TS430PW20
我完成了三种不同的低容量构建。 每个版本都增加了越来越多的保护电路,同时在装配和处理方面更加小心。 但是,每个版本都能提供关于50 % 故障的结果。 故障是通过在编程后检查引脚10上的电压来确定的,引脚10内部连接到比较器(eCOMP)的输出。
我对几块工作板进行了ESD测试,它们 能够承受8 kV的直接接触而不会损坏。 编程之前,所有板上的所有电压水平都在可接受的范围内。 编程前,引脚10测量~1.1V。 编程后 ,如果 引脚10测量到3.3V电压,则板会出现故障。 在良好的电路板上,针脚10测量0.0V。 根据理论,比较器的输出(引脚10)不应是逻辑高电压,因为应用了零电压(在引脚处测量) 比较 器的正输入和 比较器的负输入连接到其输出设置 为0.75 * Vcc (2.475V)的DAC。 如果代码错误或eCOMP配置错误,则没有主板可以工作。
如果更换MSP430FR2111, 则主板有可能开始工作。 更换MSP430并且主板开始工作时,这使我相信问题不是由主板上的外部电路或 编程故障引起的。 我不确定在解决此问题时下一步应该采取什么措施。