大家好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
您好Ming,
这可能是由于核心电压故障造成的,但信息如此之少很难辨别。 请提供VCC,RST,XT1/2和COREV引脚的示意图,代码初始化和示波器屏幕截图,以获得有关此问题的更多帮助。 请注意,MSP430F5438是NRND,应改用引脚兼容的MSP430F5438A,SLAA419 中介绍了不同之处:http://www.ti.com/lit/an/slaa419b/slaa419b.pdf
此致,
Ryan
您好Ryan
相关电路原理图和代码如下所示:
系统在通电时停机是一种异常现象,但当我将C32设备,RST短接至GND时,电路正常。跟进可以正常使用,无法恢复该现象。
但在进行以下操作时,这种现象可以恢复:
对整个产品进行非接触静电测试,±16KV,20Hz,20pps。
2-3次后,产品进入异常状态(无液晶显示屏),这是系统在开机时停止的异常现象。 除非RST被拉至地面。
MSP430F5438似乎处于某种保护状态,钳子短接到C32的两侧(RST到GND),系统可以正常通电,并且可以启动MCU。
可能是复位电路的设计不合理,应该设置多少电容和电阻?
或者以何种方式改进? 或者MSP430F5438是否具有某种保护机制?