请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5514 工具/软件:Code Composer Studio
在MSP430F5XX_6XX_DriverLib中,Comp_B_setInterruptEdgeDirection函数在CBCTL1寄存器中错误地设置了CBIES位。 对于CBIFG的上升沿,该位应设置为0,但COMP_B_RISINGEDGE参数将该位设置为1。
此外,用户指南第88页中有一个文档错误。 Comp_B_low应为COMP_B_low,对于高值相同。
并且configureReferenceVoltageParam结构对于Vref0和VreF1的设置来说是混乱的。 LOWERLIMIT设置Vref0分频器,UPPERLIMIT设置VreF1分频器。 根据比较器的配置方式,这些限制可能是或不是上限或下限。 直接设置Vref分配器会更清晰,即:
Vref0VoltageFractionOf32.
Vref1VoltageFractionOf32.
还有一件事,第80页11.2 1详细说明需要用当前功能进行更新