主题中讨论的其他部件: MSP-FET, MSP-TS430PN80USB, MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们的板包含MSP430F5529,带有4个JTAG引脚和2个SBW引脚接口。
我们能够通过MSP-FET通过4线JTAG接口对板进行编程和调试,但当我们尝试使用SBW连接和MSP430F5529LP启动板板对板进行编程时,我们遇到了问题 ,并且收到以下消息: MSP430:连接目标时出错:未知器件。
您能否帮助我们解决或了解问题所在?
有关 详细信息,请参阅我们的调试界面示意图下面的内容: