主题中讨论的其他部件:TRF7970A
您好,
我想为"F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes"项目7970项目添加计时器,但我无法添加。
代码中有一个关于时钟的函数:
void mcu_init(void)
{
WDT_A_HOLD (__MSP430_BASEADDRESS_WDT_A__);
//设置XT1和XT2
xt1_xt2_port_sel |= xt1_enable + xt2_enable;
//设置Vcore以适应允许的最大系统速度
SetVCore(3);
//使用32.768kHz XTAL作为参考
LFXT_Start (XT1DRIVE_0);
// MCU频率= 25MHz
INIT_FLL_ACCOUNT (MCLK_MS_COUNT,762);
}
我在init行之间编写了以下代码。
TA0CCTL0 = CCIE;
TA0CCR0 =计数号;
TA0CTL = tassel_2 + MC_1 + TCLR;
Count_No的1ms计时器的值是多少?
和intterupt矢量:
#pragma vector = TIMER0_A0_vector
__interrupt void TIMER0_A0_ISR (void)
{
// 1ms计时器代码...
}
感谢您的关注...