This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047帮助

Guru**** 2393165 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667327/msp430fr6047-help-with-evm430-fr6047

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:EVM430-FR6047MSP-FET

您好,

我将购买EVM430-FR6047板来试用我从STEMINC购买的超声波传感器。 我想测量流经管道的水流,所以我认为2 mm 厚(1 MHz)和15 mm 半径传感器应该这样做。 我是否应该考虑其他因素?

另外,如果我只想用电池使用主板,我应该如何对它进行编程,以便它保持低电池消耗模式?

最后,如果我想将水流保障从主板转移到Web服务器。 您会向我推荐什么BoosterPack? (例如 CC3100BOOST 包??)

非常感谢,

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    这种类型的传感器通常用于电平传感应用。 对于水流,我推荐可以更好地安装到管道上的东西,甚至可以建议预安装传感器的管道。 查看Audiowell的以下示例。

    传感器: www.audiowell.com/.../product-detail.aspx

    DN20/DN25管道: www.audiowell.com/.../product-detail.aspx

    如果要以最低功耗运行,则在LPM的USSILib代码示例中有一个内部版本配置。 您可以在CCS项目中选择此生成选项,方法是右键单击项目并选择“生成配置”,然后选择“LPM”。 这将在未使用MSP430FR6047时将其置于LPM3中。

    我们没有任何Web服务器之类的代码示例,但是如果所需的引脚在增强包标题上可用,您应该能够将一些代码写入接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    感谢您的回答,我现在正在与Audiowell的伙伴们交谈。 但可以肯定的是,SISTEMICS的传感器不能用于流量计,或者它们在这方面的性能很低?

    最后一个问题是,我还会单独购买微控制器(MSP430FR6047),因为我想为特定的应用程序进行编程。 您告诉我,为了对其进行编程,我需要 MSP-FET。 我说这款MSP - FET能够对每个MSP430xx微控制器进行编程吗? (只是想确保我不会在一个应用程序中花费115美元)。 而且,我想我必须制作自己的PCB,以便将 MSP-FET与 微控制器(MSP430FR6047)连接起来并对其进行编程。 如果我想对其进行编程,我还需要考虑其他因素吗?

    谢谢!

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我从未见过用于流量计量的这些类型的传感器。 你可以问西斯廷斯是否做过任何流量测试,但我不会期望结果好。

    是的,MSP-FET可以对所有MSP430器件进行编程。

    当您设计PCB时,我建议您将其建立在EVM的基础上,因为它将具有所需的组件。 您可能会将电路板的eZFET电路,USB COMM和HID桥接部分留掉。 您可能需要某种类型的外部接口,因此请确保提供某些接口(UART,I2C,SPI等)。 EVM通过I2C与USB HID桥接器通信。 如果您想使用我们的GUI,您也需要将其包含在您的电路中。 为了降低风险,我强烈建议您精确获取EVM或复制MSP430FR6047电路。