This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:具有温度的1.5V ADC参考规格

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667632/msp430fr2310-1-5v-adc-reference-specs-with-temperature

部件号:MSP430FR2310

问候,

查看器件数据表,我看到可以将1.5V电压参考电压的+- 3 % 的“总未调整误差”规范输入ADC。 我没有看到任何迹象表明此规格考虑了整个工作温度范围。

在温度范围-30C至60C的1.5V参考中,您是否都有总误差的规格?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    设备数据表中表5-22顶部的注释指明提供的值超出了-40C至85C的自由空气温度范围:

    此致,  

    Caleb Overbay