工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在讲授 的嵌入式系统课程中使用MSP-EXP430FR5739实验板。 我在运行Windows 8.1 的家庭Windows笔记本电脑上使用串行通信没有遇到任何问题,但在运行Windows 10的实验室计算机上实现一致的串行端口连接时遇到了相当大的问题。 它们都在运行Code Composer 7.2 ,并且没有问题地刷新代码,但串行端口不一致。 我一次只能使串行连接工作几分钟。 有一次我卸载了代码编写器,串行连接工作正常。 然后,即使在重新安装和卸载第二次之后,我也无法使其再次正常工作。 我尝试在各种配置中重新启动计算机/代码编辑器/串行连接/板,没有骰子。 如果我在Windows计算机上连接时遇到问题,我可以始终让它在一两次重置串行终端时工作。 编辑:我应该说明,在实验室计算机上,我可以打开串行端口,但该端口不接收来自实验板的字符。 我已确认正在传输带作用域的字符。
我进行了一些挖掘,并且一直在尝试研究解决方案。 这条线 表明USB 3.0 端口可能是一个问题。 计算机似乎有USB 3.0 端口(蓝色),但也有标准黑色端口。 是否有办法确认它们实际上是USB 2.0 端口? 使用带有任何USB 3.0 端口的计算机是否会出现问题?
我注意到COM端口高(21个左右)。 这可能是个问题吗?
我还缺少其他东西吗?
在笔记本电脑上安装了CCS的学生似乎遇到的问题较少,但我无法确定这是否只是实验室计算机的问题,因为我们刚刚开始了本实验。
谢谢!