This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:需要帮助:如何通过引导加载程序对MSP432进行编程

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579675/msp432p401r-need-help-how-could-i-program-msp432-via-bootloader

部件号:MSP432P401R
主题:MSPBSL中讨论的其他部件

您好,

我想通过引导加载程序对我的LaunchPad进行编程。 谁能准确描述我需要做的步操作而不遗漏任何细节。

此致,

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andrei,
    我建议提供以下文件:

    www.ti.com/.../slau622d.pdf
    www.ti.com/.../slau655c.pdf

    和链接:

    e2e.ti.com/.../53.8878万

    如果这不能回答您的问题,请告诉我。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,
    实际上,我已经这样做了。 阅读这两篇文章,并看到sla450d,sla659c,sla704,slau573,slau690d。
    我在运行MSPBSL脚本程序时遇到问题。 它始终在模式P4xx UART 9600 COM6奇偶校验线路上失败。
    我似乎错过了一些东西。 这就是我寻求TI支持的原因。 所以,如果你能给我一个简短的解释,就像这样:
    步骤1:将LaunchPad连接到PC
    第2步:
    等等。
    我相信这种文档存在于TI的某个位置,如果不存在,可以在几分钟内完成。 许多用户会对此表示感谢。
    关于这一点,我如何准备十六进制文件以进行编程?

    了解如何刷新lanchpad后,我的下一步应该是执行自定义引导加载程序。
    我已经拥有MSP432BSL_1_00_01_00,我可以将其加载到MSP432,但无法在CCS中运行/调试它。
    如果您对此问题有一些想法,请与我分享。
    此致,
    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,
    您能帮我解决我的引导加载程序问题吗?
    此致,
    Andrei Zinenko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    是否有任何人可以帮助我解决我的引导加载程序问题?
    此致,
    Andrei Zinenko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../58.5822万

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    我不确定是否理解通过脚本加载BSL后在CCS中调试BSL的请求。 应用程序代码可以创建BSL,也可以逐步完成程序集,但是没有符号信息可用,因为BSL对象是通过BSL而不是CCS项目上下文中的降级的。

    Chris